This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:SSI - SPI/读取/写入

Guru**** 2567615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587451/launchxl-cc2650-ssi---spi-read-write

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我查看 CC26x0 [CC13x0、CC26x0 SimpleLinkTm无线 MCU](swcu117g.pdf)的技术手册,并想了解关于同步串行接口(SSI)的第20章。 我想使用并构建基于 SSI 基址的 SPI 接口。

是否有通过 SSI 读/写和实现 FIFO 的示例?

这对于了解我如何在实践中定义和实施它非常有帮助。

我期待尽快收到您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以检查 SPICC26XXDMA.c、甚至更低级的 SSI.c/.h (来自 driverlib、
    C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\products\cc26xxware_2_24_03_17272\driverlib)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、但可能我不清楚。
    对于我所讨论的这个(SSI.c 和.h)、TI 是否有任何示例使用它来读取/写入、例如技术手册中提到的 FIFO? 如果有这样的示例、您能告诉我这是什么吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您可以在 SPICC26XXDMA.c 文件中的 SSI.c/.h 中找到函数用法。

    函数名称:SPICC26XXDMA_flushFifos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:
    好的,非常感谢!