This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:密钥生成

Guru**** 2562920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587207/cc2564-passkey-generation

器件型号:CC2564

您好!

我们在设计中使用简单的安全配对。 配置文件是 SPP 配置文件。 对于配对、我们将生成密钥、并将显示该密钥。 客户端必须键入配对密钥。 问题是,密钥有效时间限制为几秒钟。 是否可以配置堆栈以增加密钥有效时间。 当前的密钥也是6位数。 可以将其设为8位数吗?

此致

曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    安全简单配对的蓝牙核心规范将密钥定义为6位数字值。

    "对于安全简单配对和安全管理器、蓝牙密钥是一个6位数字的值。 它表示为0x00000000–0x000F423F (000000至999999)范围内的整数值。"  内核规格 v4.2 [第3卷、第 C 部分]第3.2.3.3节

    因此、您不能拥有8位密钥。

    此致、

    Vihang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的即时响应。 我还有一些疑问。

     1.密钥有效期有限。  是否有任何设置可用于增加/设置生成的密钥的有效时间?

    2.是否有任何命令可以让我们知道我们正在使用的蓝牙版本? (蓝牙4.0/蓝牙4.2)。 BTPS 版本显示为4.0.2.1。

    此致、

    曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    [引用用户="Manoj Chandran"]

     1.密钥有效期有限。  是否有任何设置可用于增加/设置生成的密钥的有效时间?

    [/报价]

    这也在蓝牙核心规范中定义。 响应时间要求是不可配置的。

    [引用用户="Manoj Chandran"]

    2.是否有任何命令可以让我们知道我们正在使用的蓝牙版本? (蓝牙4.0/蓝牙4.2)。 BTPS 版本显示为4.0.2.1。

    [/报价]

    您使用的是哪种版本的 TI 双模蓝牙堆栈?

    此致、

    Vihang