请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我不确定如何处理以下问题。 如果有人能给我一些见解,我将永远负债。
我想在我的定制 cc2650器件中使用二次校准。 我想将系数存储为 float 值、并将其存储到闪存中。 理想情况下、我会在校准时使用 SmartRF 闪存编程器对其进行刷写。 它们不会改变。 我只想创建一个十六进制文件、我可以在器件校准时将其单独闪存到器件。 我会在对固件进行编程时输入默认值。
然后、我想在 BIOS 启动时使用其中一个闪存 API 来读取它们。
这种做法是否合法? 是否有更好的方法?
我将 CCS 和 Smart RF Flash Programmer 2与 SmartRF06 EB 搭配使用。 但是、如果需要、我可以访问其他工具、例如更复杂的闪存编程器。
谢谢
日文