请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK、
您好!
我在 CC2640上运行 OAD_TARGET_APP (IMAGE_A)时执行了 IMAGE_B 的 OAD。 IMAGE_B 的 OAD 成功。 我在 image_B 中进行了修改并重新编译。 然后、我尝试更新后的 img_B 的 OAD 但它没有成功。 我尝试了 BTool 和 BLE 器件监视器。 监听器日志显示以下来自 cc2640的响应。
1)。 当 imag_B 在目标上运行时、是否无法执行 IMAGE_B 的 OAD?
2)。 或者 、是否仅在目标上运行 OAD_TARGET_APP (IMAGE_A)时才可能执行 OAD (IMAGE_B)?
3)。 或者、每当我必须执行 OAD 时、我必须使用复位服务使 IMAGE_B 无效? 因此、我可以执行新 IMAGE_B 的 OAD
等待您的帮助。
提前感谢。