This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:不平衡不平衡平衡平衡变压器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587210/cc2640-unbalanced-balun

器件型号:CC2640

CC2640上出现了一个问题:如果平衡-非平衡变压器的不平衡(50Ω)端口处于开路状态(未与任何负载端接)、这是否会以任何方式导致 CC2640无法在稳定模式下运行?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    在 RF 输出上无负载运行不会导致任何运行问题或损坏器件。

    此致、
    Fredrik