This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:适用于 Windows 7的 CC256x BHET 注意事项

Guru**** 2563550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586922/cc2564-cc256x-bhet-note-for-windows-7

器件型号:CC2564

在 Windows 7 PC 上安装 CC256x_Bluetooth_Hardware_Evaluation_Tool_V1.0_Setup.exe 时出现以下问题:

"加载 Java VM 时发生 Windows 错误2"

可以通过从命令提示符开始安装并运行以下命令来避免此错误:

C:\ CC256x_Bluetooth_Hardware_Evaluation_Too1.0_Setup.exe LAX_VM "C:\Program Files (x86)\java\jre1.8.0_111\bin\java.exe"

 

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更正。 因此、您通过这项工作避免了问题、或者您是否看到了任何新问题?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    使用上述 WA、我可以成功安装评估工具。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享权变措施、Shiv! 我会将其发布在顶部、以便将来更易于参考。

    BR、Vihang