This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:从器件从 CC2640断开连接

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586671/cc2640-disconnect-from-cc2640-as-slave

器件型号:CC2640

你(们)好

如何通过作为从器件的 CC2640断开连接、我调用 GAPRole_TerminateConnection 来断开与主器件的通信、它仍然保持连接。 我认为这必须再次广播。 您能告诉我哪个示例具有类似的功能吗? SDK2.2.1、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 hid_adv_remote 项目。

    当空闲计时器启动并过期(HIDDev_StartIdleTimer)时、它将发布一个事件 HID_IDLE_EVT、该事件调用 GAPRole_TerminateConnection
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、太棒了。