This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:IEEE MAC 地址

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586907/cc2640r2f-q1-ieee-mac-address

器件型号:CC2640R2F-Q1

您好!


您能否确认 CC2640R2F-Q1器件的预编程 FCFG 部分包含唯一的官方 IEEE MAC 地址?

客户是否可以将此 TI MAC 地址用于其最终产品、或者是否需要为自己购买 IEEE MAC 地址范围才能用于其最终产品?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CC2640R2F-Q1器件包含唯一的官方 IEEE MAC 地址、可用于最终产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确认宜家的回答。

    此致、
    Fredrik