This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 Launchpad 外部闪存地址

Guru**** 2563930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586580/cc2650-cc2650-launchpad-external-flash-address

器件型号:CC2650

您好!

我使用的是 CC2650 Launchpad、我想使用外部闪存。

请告诉我外部闪存从 CC2650 Launchpad 中的存储器地址开始。

在我的 Launchpad 上有 macronics 1MB 外部闪存。  

我使用 的是 ble_cc26xx_2_01_01_44627和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06。

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从 TI-RTOS MW 文件夹中找到如何在 Launchpad 上使用外部闪存。

    您要检查的文件位于:C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_xxxxxxx\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10\packages/ti\mw\extflash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Christin 的回复、

    我已经搜索了 ExtFlash.c 和 ExtFlash.h、两个文件中都没有提到外部闪存的起始地址。

    您能告诉我、我应该在内存浏览器中输入什么内存位置来找到外部闪存

    谢谢
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从地址0开始。
    我们有使用外部闪存的 OAD 示例代码、这里是我们使用的布局。
    software-dl.ti.com/.../oad.html