This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK + CC-DEVPACK-DEBUG

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586862/cc2650stk-cc2650stk-cc-devpack-debug

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUG

大家好、

客户正在考虑将两个加速度传感器连接到 CC2650STK 外部并进行评估。

加速度传感器为4线制 SPI 接口

当连接 CC2650STK + CC-DEVPACK-DEBUG 时、它是否从 CC-DEVPACK-DEBUG 的测试点获取2个4线 SPI 信号通道?

例如、四个信号 DP0至 DP3 (DIO_23、DIO_24、DIO_25和 DIO_27)和其他四个信号 DP8至 DP11 (DIO_17、DIO_18、DIO_19、DIO_20)设置为 SPI 功能、我能否与每个加速传感器进行通信?

这是正确的?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    sensortag 项目只使用 SPI0来访问其传感器。 您可以在 sensortag 的板级配置文件中找到引脚映射。 (C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\boards\CC2650STK_CC2650STK.h)

    您可以分配任何可用于 SPI1的 IO、然后与您的附加传感器进行通信