Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650STK、 CC2650、
您好!
我正在尝试使用 SensorTag 项目(cc2650stk)将 MPU9250 IMU 与 CC2650 LaunchPad 连接。 IMU 通过 I2C 总线连接到 LaunchPad、但在程序运行时不会初始化。 我已经单步执行代码、可以看到 MPU9250上的世卫组织 AM_I 寄存器没有按应有的设置为0x71 (根本没有设置)。 我已经仔细检查了 I2C 接线是否正确、并已按照数据表中的说明将 MPU9250上的 AD0引脚连接到 GND (尽管我不理解这一点)。
有人可以帮我解决这个问题吗? 接下来该怎么办?
谢谢、
Tony