This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2595#39;s 演示代码

Guru**** 2900080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2595, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586578/cc2541-cc2595-s-demo-code

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2595CC2592CC2590

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户正在调试 CC2541+CC2595解决方案、是否有任何演示代码或指南?  现在、它们可以与 CC2541+CC2592配合使用、但无法与 CC2541+CC2595配合使用。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    CC2595并非真正设计用于与 CC2541配合使用。 我建议您改用 CC2590。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    明白了。非常感谢。