This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CAN#39;t 连接到 UART 端口。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586581/launchxl-cc2650-can-t-connect-to-uart-port

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我按照"Project Zero for the CC2650 LaunchPad"来测试器件。

但无法使用 PuTTY 进行调试。

我打开 Putty 并选择  115200波特的 XDS110类应用/用户 UART。

对此错误有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保不要同时打开 CCS 和闪存编程器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    此函数仅支持 JTAG?"
    如果没有 JTAG 接口、我无法看到 XDS110类应用/用户 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这两者由 XDS110进行仿真、因此如果没有 JTAG 接口、则无法正常工作。