我们使用 TivaC 微控制器驱动 CC2564MODN (运行服务包1.4)。 有时、我们从 CC2564B 接收到一个硬件错误事件、错误代码为0xB (即 UART 组帧错误)。 我们已经对进入模块的传输信号进行了限定、它看起来非常干净、几乎完全是115.2Kbps (小于2%、UART 通常可以正常工作)。 如果我们收到硬件错误事件、我们会在250ms 内强制执行完整的电路板复位。
1) 1) CC2564B 上是否存在任何已知的组帧错误问题?
2) 2)将 SHUTDOWN 引脚驱动为低电平是否会复位 CC2564B UART? 因为我们的电路板复位会将关断状态驱动为低电平10毫秒。