This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:RSSI 范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586472/cc2640-rssi-range

器件型号:CC2640

设置环境

与 同轴电缆连接的 R&S 蓝牙测试仪和 CC2640 PCB

当使用读取 RSSI 命令读取 RSSI 值时、我无法看到 RSSI 值从-21dBm 到5dBm 之间的差异、我获得了一个恒定 RSSI 值-27。

当我使用 R&S 蓝牙测试仪将信号强度更改为-30dBm 时、我得到的 RSSI 值为-32、当信号强度为-60dBm 时、我得到的 RSSI 值为-62dBm、这似乎是合理的。

在 CC2640数据表中、它指出 RSSI 动态范围为70、但我不知道如何解释。

我知道 RSSI 的范围为-127dbm 至20dBm、当出现错误时为127dbm、但当使用 CC2640和 RSSI 时、可用的 RSSI 范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kota、

    动态范围意味着 RSSI 水平只能测量高达-30dBm 以上的信号强度、就像您所经历的那样。

    此致、
    Fredrik