This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:射频功率配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586624/cc2564-rf-power-configuration

器件型号:CC2564

客户正在使用运行 CC256XMSP432BTBLESW-4.0.3.0的 MSP432 + CC2564

问题:

是否有 CC2564 API 命令可用于告知我们无线电的配置或模式?
还有一个 API 命令、允许用户更改并验证在无线电上设置的射频输出是多少?

我们知道控制电源的特定于供应商的命令:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    [引用用户="Mark Ackerson"]

    是否有 CC2564 API 命令可用于告知我们无线电的配置或模式?  

    [/报价]

    对讲机的配置或模式到底意味着什么?

    [引用用户="Mark Ackerson"]

    还有一个 API 命令、允许用户更改并验证在无线电上设置的射频输出是多少?

    我们知道控制电源的特定于供应商的命令:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands

    [/报价]

    是的、 BTVS.c 中的 VS_SET_MAX_OUT_Power () API 实现了上述特定于供应商的命令。 您可以使用此 API 更改输出功率。 由于射频输出功率仅应在器件初始化时更改一次 (如果使用的输出功率低于默认值)  、或在使用默认功率级别时根本不更改、 没有查询功率级别的配置、因为用户应用程序应该已经知道它的值已更改为什么值。

    此致、

    Vihang