请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
您好!
我将 CC2650用作网状通信的外设和中央设备。 我们可以使用 HostTest 项目并将 IOS 应用与 BLE 连接、然后我们可以在连接的器件之间发送数据。 恰好从接收到数据30秒后、BLE 接收事件 GAP_LINK_TERMINATED(0x0606)。 我需要知道问题出在 CC2650或 IOS-BLE 上、 否则我忘记设置任何参数。
提前感谢。 快速指导我。