This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650RHB 内部偏置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586265/cc2650-cc2650rhb-internal-bias

器件型号:CC2650

大家好、我们正在设计基于 CC2650RHB 芯片的低功耗蓝牙器件。

我们对该芯片中的内部偏置几乎没有什么疑问。

我们的射频前端是:

CC2650RHB 是否会使用此方案且 RX_TX 引脚未连接(处于空中状态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    是的,它会! 只需确保更改 ble_user_config.h 和.C 中的射频配置

    您使用的是 BTW 的平衡-非平衡变压器? 它是否设计为与 CC2650配合使用?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、对我来说是一个很好的信息。 我们将使用2450BM14G0011平衡-非平衡变压器(Johanson Technology)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错! 我只是对4个引脚感到困惑、但我现在看到编号是正确的。

    谢谢、
    Fredrik