This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SMARTRF06EBK:CC2640中的调试问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586206/ccs-smartrf06ebk-debuging-issue-in-cc2640

器件型号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在项目中使用 cc2640、但我在尝试使用 JTAG 线缆调试代码时遇到了一个问题、它给出以下错误:

JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.14.5)

我能够通过 SmartfRF 闪存编程器检测和刷写电路板中的图像

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kasket、

    您能否发布设置的图像?

    此外、您是否正在使用调试器? (例如 SmartRF06板上的 XDS100v3。)