请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
设置环境:
1 CC2640 PCB 使用 HCI 发送器测试(5dBm)、频率2402、使用 HCI EXT 设置 Tx 功率(-21dbm)检查 RSSI 值是否正确反映。
1个 CC2640 PCB 以使用 HCI 接收器测试->读取 RSSI 命令、频率2402
我正在尝试读取发送器测试的 RSSI 值、但发送器测试不会创建连接句柄、因为不会建立连接。
如果我在发送读取 RSSI 命令时将连接句柄设置为0x0000、它是否能够捕捉发射器测试的 RSSI? (假设频率相同)
我之所以提出这个问题、是因为 将一个连接句柄设置为0xFFFE 会提供一个-27的 RSSI、但是使用设置 Tx 功率命令没有改变 RSSI 值。 (从5dBm (最大值)更改为-21dbm)