This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:需要 XDS100V3 USB 驱动程序用于基于 R&S CMW500 WinXP 的测试仪

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586069/cc2640-need-xds100v3-usb-driver-for-r-s-cmw500-winxp-based-tester

器件型号:CC2640

我们尝试使用 CMW500 BTLE 测试仪通过 HCI 命令控制目标。  我们使用评估板的 XDS100V2与目标进行通信。  在哪里可以找到适用于基于 WinXP 的测试仪的 XDS100v3的 USB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    不支持 Windows XP、您 可能需要使用与本应用手册(SWRA530)中的设置类似的设置通过 RS-232进行通信

    祝你一切顺利

    编辑、删除死链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到 SWRA530文档、但无法查看您有关 WinXP 的帖子。
    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道为什么不显示该帖子(它不会出现在自动生成的电子邮件中)。 您可以通过搜索"XDS100v3 WinXP"找到它。 不支持 Net Net 为 WinXP。

    祝你一切顺利