This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:是否可以同时实现 A2DP 灌电流和 HFP。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585944/cc2564c-is-it-possible-to-implement-a2dp-sink-and-hfp-simultaneously

器件型号:CC2564C

我需要实现具有 A2DP 和 HFP 的外设。 A2DP 将用于音乐流式传输、而 HFP 将用于录制来自外设的语音。 应用需要语音识别、因此需要始终连接 HFP。  

问题是、当音乐通过 A2DP 流式传输时、我们是否可以将语音从外设传输到中央设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564C 同时支持多个配置文件。 但是、_Assistable_A2DP 和 HFP 不能同时运行。 请参阅数据表: www.ti.com/.../cc2564c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我明白了。
    我需要 A2DP (而非 A3DP)和 HFP 同时运行。

    有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niraj、您好!

    将(无辅助) A2DP 与 HFP 配合使用时、没有此类限制。 因此这是有可能的。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然具有外部处理器的 CC2564C 可以同时运行 A2DP 和 HFP (无辅助)、但我认为蓝牙规范不允许这样做。  我认为 A2DP 和 HFP 不能同时在同一 BT 通道上运行。