This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF06 EB 和 CC2650EM_7ID 上的 UART 回波无法正常工作

Guru**** 2561900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585964/uart-echo-not-working-on-smartrf06-eb-and-cc2650em_7id

您好!

我导入 CC2650EM_7ID 的 UART echo 示例、当运行代码时、它停留在读取函数上。 我使用 PuTTY 来查看写入和读取、但我只能看到第一次写入。

  

您知道我如何解决它吗? 我看到最近在不同的电路板上出现了同样的问题并且没有解决方案的帖子。

此致

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是、当您在"COM10-PuTTy"中键入内容时、没有任何回声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai Chen、

    你是对的、我忘记键入。

    谢谢、
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、最好了解它的工作原理。