This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:帧间空间

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585960/cc2640-inter-frame-space

器件型号:CC2640

您好!

我对帧间间隔几乎没有什么疑问。

1. 广播间隔和帧间空间之间有一点混淆? 有人能告诉我两者之间的区别吗?

2. 我读取了某个帧间空间默认值150us,我们可以重新配置它吗? 如果是、如何通过软件重新配置它?

我们将多个器件放在一起、并且在器件的广播中受到干扰。 在特定范围后、我们无法正确广播器件。 因此、更改帧间空间将有助于实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据规范,帧间空间是同一信道索引上的连续数据包,而广播间隔是每个广播事件(每个广播事件最多可以有3个信道(信道37、38、39))之间的间隔
    关于广告的工作原理、您可以查看此应用手册。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    2.不能更改帧间空间。 您需要遵循规范。

    3.您可以尝试使用不同的广播间隔,如果在特定范围后未检测到广播包,则可以提高 TX 功率。