This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540 USB 软件狗

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585829/cc2540-cc2540-usb-dongle

器件型号:CC2540

我尝试使用 CC2540 USB 软件狗作为 BLE 数据包监听器。 但我无法在 SmartRF 数据包监听器中将其视为"捕获器件"。 我在论坛上阅读了需要更新软件狗上固件的内容、并尝试使用"Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware\sniffer_fw_CC2540_usb.hex"对其进行更新、但我不断收到消息"Flash image overs with the bootloader"。

我正在将 CC 调试器连接到 USB 软件狗、我确实看到绿灯。

设备管理器显示驱动程序已正确连接。

可以有人提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ketan、

    您使用的是哪个版本的 TI 闪存编程器? BLE wiki 上提供了一份包含编程和使用说明的 TI 数据包监听器指南。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢! 这是我的错误。

    我使用的是 TI 闪存编程器版本1.12.8
    BLE 监听器指南(processors.wiki.ti.com/.../BLE_sniffer_guide) 要求首先刷写 hex 文件。 我注意到的一点是、在我的 SmartRF 闪存编程器中、我根本没有看到片上系统选项卡。 这是因为、我选择了"程序评估板"而不是"程序 CCxx SoC 或 MSP430"。 选择"Program CCxx SoC or MSP430"后、我能够成功对软件狗进行编程。