This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640板运行时、我可以更改 CCFG 中的 BLE 地址吗?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/585728/cc2640r2f-can-i-change-the-ble-address-in-ccfg-when-cc2640-board-is-running

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2541

您好、先生、

1.如何 在 CC2640电路板运行时永久更改 CC2640的第二个 BLE 地址? 是否有 API 可用于配置此功能? 我希望它将保留在闪存中、就像使用 SmartRF 编程器2进行修改一样。

2.我可以在 CC2541中的相同情况下进行配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    我们建议锁定 CCFG 闪存页面、以防止在运行期间对该区域进行任何不可预见的更改。 因此、我建议您在生产测试期间将 BLE MAC 地址写入 CCFG。

    谢谢、
    Fredrik