This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:TI SimpleLink 传感器标签数据下载

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/633228/cc2650stk-ti-simplelink-sensor-tag-data-download

器件型号:CC2650STK

您好!

我最近购买 了 TI SimpleLink 传感器标签- CC2650STK,用于我正在使用加速计传感器进行的重新计算项目。

我已经下载了该应用程序、可以在我的手机上查看加速计数据。 我想知道如何在计算机上下载数据,以便分析数据。

请求帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 iOS SensorTag 应用中、某些传感器有一个图形视图。 在该视图中、有一个选项可以发送捕获数据的 csv 文件。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    我现在尝试将 TI SensorTag 与 IBM IOT 连接、以便使用红色节点进行一些编程。 我认为我需要注册 TI SensorTag、以便使用 IBM IOT 平台收集数据。
    但是,当我尝试按照此链接 developer.ibm.com/.../中的说明注册设备时 ,我遇到错误–CloudView 中的“推入云”选项显示了“X”。
    请帮我解决此错误。
    谢谢你。
    此致、
    小型