This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:同步 HFP 和 GATT

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634964/cc2564c-simultaneous-hfp-and-gatt

器件型号:CC2564C

您好!

我需要在我们正在开发的新 POC 中同时使用以下功能。

我们计划使用的解决方案是 MSP432+CC2564C。

1) 1) HID 配置文件连接

2) HFP (由于我们仅使用 HFP 命令集、因此不需要音频连接)

3) SPP

4) GATT

如果存在任何共存问题、请告知我们。

Rgds

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanya、

    如果 HFP 的音频不是问题、则应启用窄带语音(演示中的默认设置为宽带语音、该语音无法与 GATT 共存)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你