This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:cc2650 UART ech0不工作 Rx

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/631747/rtos-cc2650-cc2650-uart-ech0-not-work-rx

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

我有疑问  

/*创建一个数据处理关闭的 UART。 *
UART_PARAMS_INIT (uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_TEXT;//UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_TEXT;//UART_DATA_BINARY;
uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_ON;//UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 9600;
UART = UART_OPEN (Board_UART0、uartParams);

if (UART == NULL){
System_abort ("打开 UART 时出错");

UART_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (echoPrompt));
/*循环永久回显*/
while (1){
UART_READ (UART、INPUT、1);
UART_WRITE (UART、INPUT、1);

TX 工作但 Rx 不工作-> UART_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (echoPrompt));

问题可能出在哪呢?