This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540 COM 端口问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/635477/cc2540-cc2540-com-port-problems

器件型号:CC2540

大家好

我购买了一款价格低廉的 LED 条形控制器、其内部具有 CC2540双芯片。 我现在正在尝试将其连接到我的 PC、以便可以为其编写一个 c#应用程序。 但我与它的通信有问题。 它通常连接到我的 PC、并在设备管理器的轻触蓝牙下显示。 但在 COM 端口选项卡中、它不显示任何内容。 当我转到蓝牙设置> COM 端口>添加>发送>浏览时、也不会显示我的设备。  

我也无法使用 BTool 与其连接。

我正在运行 Lenovo ThinkPad x240、它具有 Windows 10的最新更新。

您好、Sieuwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您作为最终产品的一部分购买了此器件、因此您需要联系制造商以获取支持、因为他们控制固件应用程序。

    请注意、与传统蓝牙不同、BLE 不会定义串行端口服务。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要与 BTool 配合使用、CC2540必须运行 HostTest。 但是、我认为这个便宜的 CC2540条带控制器在其上运行 BLE 外设角色。 您可以尝试在智能手机上使用 BLE 中央应用进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai

    感谢您的快速回答。

    当我像应该那样推荐手机时、它确实起作用。 这意味着我需要将其置于散射模式? 这是通过将.hex 文件刷写到芯片来实现的吗? 如果是这样、我可以将 TX Rx 引脚从 IC 连接到串行转换器以进行闪存。 或者、我的笔记本电脑的设计是否可以通过白牙方式实现?

    您好、Sieuwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要进行 FW 替换、我认为您必须使用 CC 调试器来下载 hex 文件。