This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F+CC2592:CC2640R2F 无法打开 CC2592

Guru**** 2519850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/633340/cc2640r2f-cc2640r2f-cc2592-cc2640r2f-can-not-open-cc2592

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2592

降级器、

   我的客户已经使用 CC2640R2F+CC2592设计了 BLE 站、测试结果不是很好。 它们将 CC2640R2F launchpad 连接到 电路板上的 CC2592、使用 SmartRF 控制 TX 功率、RX 功率为-30dB、在    自己的电路板上测试 CC2640R2F 和 CC2592时、RX 功率小于-74dB。  它未按如下方式打开 CC2592、sch&PCB。 您能给我一些建议来更改问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们是否在 SmartRF Studio 7中配置了 PA/LNA 引脚以匹配其布局?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jxs:
    感谢您的回复、他们配置了 SmartRF Studio7中的 PA/LNA 引脚以匹配其布局。 问题是他们的 CC2640R2F 无法在同一电路板上打开 CC2592、但 CC2640R2F Launchpad 可以打开它、我认为他们的 PCB 设计有一些错误、但我找不到它。 您能给一些建议来检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "无法打开"是什么意思? 控制引脚是否无法正确切换? 它们是通过 SmartRF Studio 还是软件控制电路板?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:
    控制引脚已正确切换。 但其自身电路板的 Rx 功率仅小于-74dB。 可以帮我检查 PCB 并提供一些建议吗?