This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:CC2650传感器标签中的 LED 闪烁

Guru**** 2604385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/635424/ccs-cc2650-led-blinking-in-cc2650-sensor-tag

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CC2650传感器标签和 multi_role 程序来配置我的器件。 我想、当两个传感器标签相互连接时、传感器标签的 LED 开始闪烁。 请指导我如何操作?

您能否介绍一个包含 LED 闪烁的简单示例?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 BLE! 我建议查看 SimpleLink Academy 中包含 LED 服务的 Project Zero。 有关如何查找此内容的详细信息、请参阅此处 BLE 论坛中的固定 CC2640入门文章。 您还可以在 SensorTag 示例应用本身中看到 LED 是如何闪烁的。

    我建议您使用 CC2640R2F、因为该器件具有可用于运行多角色示例应用的额外闪存。

    祝你一切顺利