This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:用于调试外部板的 LAUNCHXL-CC2650的 XDS110

Guru**** 2605115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634969/ccs-launchxl-cc2650-xds110-from-launchxl-cc2650-for-debugging-external-board

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 P4进行定制板 CC2650的外部借记、而在数据表中必须使用 P7、这两者之间有何区别?
如果在原理图中看到 P4和 P7之间相同、

我遇到的问题是 SmartRF Flash Studio 有时会检测到 CC2650定制板的未知器件、我使用2引脚 JTAG 来设置 SmartRF 闪存编程器、 需要什么引脚 TDO、TDI 和 SWO?

谢谢、

此致、

Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    还可以 如 CC26xx TRM SWCU117的5.2 cJTAG 中所述(引用了修订版 H):仅使用 TCK 和 TMS I/O 焊盘的2引脚 JTAG 模式是上电后的默认配置。

    如果您发现间歇性 JTAG 检测问题、则可能是布局问题或 JTAG 布线的信号完整性问题。 尽量缩短电缆长度。

    祝你一切顺利