This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560B 在哪里以及如何更改频率采样?

Guru**** 2585235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634371/cc2560b-where-and-how-change-frequency-sampling

在 TI 堆栈中、从何处将采样频率从44、1kHz 更改为48kHz? 我使用 A3DP 配置文件作为 MSP430开发板的接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piotr、

    在 OpenA3DPStream 中、调用重新配置 A3DPStream 函数、将数据类型 AUD_Stream_Format_t * Format 作为参数。 此数据类型包含采样频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我更改了 fsync 和 clk、示波器 A 上的频率为48kHz、但我的音乐 非常失真。