This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:MAC OS 系统中的蓝牙鼠标连接问题

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634292/cc2540-the-connection-problem-of-bluetooth-mouse-in-mac-os-system

器件型号:CC2540

我目前正在开发蓝牙鼠标、使用 CC2540芯片、TI 协议栈键盘例程、现在蓝牙鼠标模块仅支持 Windows 和 Android 系统、当连接到 Mac OSX 系统时、上面显示的计算机已连接、 但是鼠标没有响应、请解决这个问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布监听器日志? 此外、您是否确保您正在开发符合 Apple 蓝牙低功耗指南的技术?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在根据 TI 协议栈 BLE 1.4.0进行开发、 我不知道 它是否符合 Apple 的低功耗蓝牙指南的要求。我只是 修改了协议栈的内容,我发现原始 TI 协议栈不支持 MAC OS、您能告诉我如何 修改 协议的参数 STACK。希望您能帮我,谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI BLE 堆栈遵循 Bluetooth SIG 针对 BLE 的规范。 我相信您可以在他们的主页上找到特定于 Apple 的指南。 您可以配置您的 TI 器件以遵循苹果指南。