This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540蓝牙鼠标与 Mac OS 系统之间的通信,

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634610/cc2540-the-communication-between-cc2540-bluetooth-mouse-and-mac-os-system

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

我希望您能告诉我修改步骤蓝牙鼠标可以在连接 Windows 和 Android 系统时工作、但它不能用字词当鼠标连接 MAC OS,屏幕仅显示 它已连接、摇摇杆时、 光标不会移动。我使用 TI procotol stack 1.4.0的键盘项目。我只想知道我应该如何修改代码,我希望您可以修改步骤。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道 MacOS 有什么限制、但我建议您使用 BLE-Stack 1.4.2.2。 除此之外、我将从 BLE 空气监听器(而不是 HCI 日志)开始、并进一步了解您未收到 HID 报告的位置/原因。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前升级到1.4.2,但现在还没有,我只想知道虚构步骤,谢谢!