This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:适用于 CC2564和 Wilink8的 BlueZ ver5

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/633236/cc2564moda-bluez-ver5-for-cc2564-and-wilink8

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

让我谈谈 CC2564和 Wilink8的 BlueZ ver5。

如何使用 Linux 处理器 SDK 实施 BlueZ ver5?
您是否有任何框架?
如果您有任何信息、请告诉我。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu-san、

    我们已将您的帖子分配给相关专家、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我们建议为 WL8/CC256x BT 应用使用'Blutopia'堆栈。 但是、Bleuz5与 TISDK 4.0集成在一起、您应该能够开箱即用。 同样、由于 Bleuz5是开源组件、我们的支持仅限于与 Bluez 集成 WL8/CC256x BT 驱动程序。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hari

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须