This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:在 A3DP 多室中、主设备和从设备之间是否有任何数据传输方式?

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/633022/ccs-cc2564-is-there-any-way-to-data-transfer-between-master-and-slave-in-a3dp-multiroom

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC8530

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 专家。

在 A2DP 多室 模式下、主设备和从设备之间是否有任何数据传输方式?

如果有扬声器 A 和 B、

如果用户使用 A 连接- A 成为主器件 B 成为从器件。

每个扬声器都有 cc2564/cc8530/msp430/放大器等。

扬声器 具有单独的音量控制。

这是我的问题。  

当用户 调整 A 的音量时、是否有任何方法可以注意到音量变为 B?

1)主扬声器是否需要另一个 B.T 芯片(例如 CC2564)以注意到从扬声器的音量变化?

2) 2)还是在 A3DP 多室模式下在主设备和从设备之间添加 SPP 或 AVRCP 连接?

3)或者是否有任何我不知道的解决方案?

是否有人能告诉我您对此有什么了解。

此致、

DW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    董元

    我注意到您之前在这里打开了另一个线程。 e2e.ti.com/.../632560

    该问题是否仍然存在?

    同时、我将研究您对此帖子的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、

    是的。 这个问题仍然存在。

    我认为我上传的两个问题是不同的。

    但这个问题对我来说更重要。

    我真的需要专家帮助解决这个问题。

    此致、

    DW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    董元

    可以通过 AVRCP 链接扬声器上的两个音量、但演示中不包含这两个音量。