Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK
你(们)好
在基于 Sensortag CC2650STK 的设计中、我需要降低功耗、并尝试修改广播周期:
连接时为200ms、断开时为2s
我尝试使用 :default_advertising_interval (在 sensortag.c 中定义)。
我在 peripheral.c 文件中找到函数"static void gapRole_processGAPMsg (gapEventHdr_t *pMsg)"、其中我们找到了我感兴趣的两个事件:GAP_LINK_established _event 和 GAP_LINK_TERMINATED_EVENT。
我曾尝试修改同步两个事件的广播间隔、但它似乎不起作用...
是否可以修改广播间隔?
感谢您的帮助、建议、代码示例