This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540超低功耗作为中央应用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/632860/cc2540-cc2540-ultra-low-powered-as-central-application

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!

我是 BLE 和 CC2540器件的新手。 我打算开发 BLE 中央应用器件、该器件在大多数时间都需要以低功耗运行。 该中央设备将与其他一些从设备进行 ARROUND 配对。 我的从器件将在需要时发送数据。 我的问题是,关于中央应用设备:是否可以将 BLE 中央应用设备与超低功耗组合在一起,也就是说,是否可以在有数据要收听时唤醒我的设备? 或者,我是否需要手动将设备设置为 RX 模式并等待从设备发出的数据?

如果您有任何想法,请毫不犹豫地分享您的想法:)

此致、

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    听起来您对 BLE 非常陌生。
    您会很高兴听到我们的 BLE Stack/TI-RTOS 将为您提供电源管理功能。 您将需要从此处开发或重复使用已知的 GATT 配置文件、以在器件之间传输数据。

    我建议从 SimpleLink Academy 开始
    www.ti.com/.../simplelink-academy.page (选择 CC2640)


    和软件开发人员指南
    software-dl.ti.com/.../