请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:TI-RTOS
您好!
当我们尝试进行配对和绑定时、我们会遇到一个奇怪的问题、即尽管有足够的可用内存、但我们仍然无法执行 malloc (请参阅下面的内容)。
HEAPMGR_SIZE 无符号整型8136 0x20001B58
heapmgrMemAlo unsigned int 3288 0x20000864
heapmgrMemMax unsigned int 4604 0x20000868
heapmgrMemFail unsigned short 1564 0x20000870
大小无符号 int 56寄存器 R4
heapmgrMemUB unsigned int 4700 0x2000086C
我们在 rtos_heaposal.h 中失败:
hdr =(heapmgrHdr_t *)((hmU8_t *) hdr + tmp);
tmp =* HDR;
如果(tmp =0)
{
HDR =空;
中断;
}
老实说、我们现在已经很迷失了、您是否有任何指向哪里的指针、因为我们有超过4K 的可用 RAM、并且未成功分配56个字节(如果需要、包括标头大小和对齐)。
我们非常感谢您的任何帮助