This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:最终评估是否需要蓝牙和 FCC 提供的其他认证?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/631735/cc2564modn-does-it-required-additional-certification-from-bluetooth-and-fcc-for-final-evaluation

器件型号:CC2564MODN

尊敬的专家:

 我 想在我们的移动应用中推出一款低水平射频耗能器件蓝牙(已经获得德州仪器(TI)的 FCC 批准- 2.4GHz 频带和 QDID:64631)、通过 将移动设备(((读取、写入、保存、导出数据等)连接到我们的任何设备/器件。 蓝牙(FCC 认可的模块 ID 号 Z64-2564N)。

 

根据我的调查结果、在满足您的要求后、必须满足蓝牙(BT) SIG 标准和 FCC 要求的 DOC、但不确定该标准是否适用于我们的器件连接中的最终应用的已批准产品。

 

 如果我们在逆变器/转换器器件上集成/使用 FCC 认可的 TI 蓝牙模块进行连接、则需要执行其他测试(EMC 和软件认证)。 移动应用?

 

FCC 第15部分规则、加拿大工业部 和欧洲 EN 300328是符合 BT 要求的协调标准、对吧?

 

我们是否需要从  经认证的实验室进行任何额外测试 , 以将 DOC 声明为 FCC 要求 的文档? 我们是否必须为最终功能应用分别向 FCC 注册?

请提供建议。

我的电子邮件是 :binayak.marahatta@kebamerica.com

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Binayak

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、您很快就会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Binayak、您好!

    对于具有 FCC 和 CE 的认可模块、适用不同的规则。

    1) 1)要重新使用任何认证、您需要确保遵守集成商指南。 一般而言、这意味着使用认可的天线(如果是 MODN)和天线布局规则。 如果发生此更改、则您需要进行允许性更改、您可能需要重新测试某些项目
    2) 2)对于 FCC、我认为您不需要进行任何其他测试、但您仍需要提交自己的纸质工作(C1PC)。 这基本上表明您遵循了集成商指南。 最好还是咨询监管机构、因为最终我们无法判断您的产品是否符合所有监管机构的规定。 这由客户决定(因此、请使用实验来指导您)。
    3) 3)如果您将模块与 WWAN 设备(LTE、GSM 等)集成、则模块化认证不会保留、您需要重新进行测试。
    4) 4)对于 CE、您必须满足系统级的发射要求。 这意味着、即使 CE 是协调的、在系统级别、您仍需要测试并显示通过结果。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz