This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:连接到 iOS 应用程序问题上的云

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/630789/cc2650stk-connect-to-cloud-on-ios-app-issue

器件型号:CC2650STK

大家好、团队、

我与使用 sensortag 应用程序的 IOS 版本的客户合作、将数据发送到云。 他们按照所述手册启用云视图的步骤操作:  

在 IBM 页面上、他们会收到一条消息、指出您的设备 ID 正确、但它正在等待要从应用程序传输的数据。  

我尝试在 andriod 上重复此问题、因为我有 andriod 手机、所有设备都相应地工作。 当我尝试使用 IOS 应用时、该应用会在启动与 sensortag 的 BLE 联系时不断崩溃。 发生在2个不同的 iPhone 上。  

应用程序的 IOS 版本是否有问题? 您的任何人是否可以确认此问题?  

客户使用的 IOS 软件版本是版本11。 我尝试的 IOS 版本 (借用的电话)是9。 我在某个地方看到此应用程序的 IOS 版本9存在问题,但为什么它不适用于版本11? 如果有任何建议,我将不胜感激。

感谢你能抽出时间。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户解决了这个问题

    ”问题就是这样。 安装应用程序后、它会作为"小程序"安装。 然后、您需要转到电话上的设置、单击"开始"、并有一个行为选项调用"云源广播公司"。 您需要将其打开。 这样做之后、当然还有应用指南所介绍的所有其他内容、它就像一个魅力。" -RAM Sashtri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suyash、

    之前记录的解决方案是错误警报。 此应用程序的 IOS 版本仍然存在问题。 我对安德里德没有任何问题。 客户有 IOS 软件更新版本11。 您是否知道此版本的 IOS 应用程序有任何问题?

    谢谢、

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suyash、

    sensortag 应用程序是否已通过 IOS 11.0.3测试。 ? 我在 IOS 10.3.2上成功使用了它、并且能够毫无问题地连接到云。

    此致、

    Kishen