This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如何在多角色 CC2650中查看已连接节点的列表

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/630964/ccs-cc2650-how-can-see-the-list-of-connected-nodes-in-multi-role-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 cc2650传感器标签中运行了 multi-role-cc2650lp。 似乎、该程序是为具有监视器的器件编写的、监视器中显示了可连接的节点、但 cc2650剂量没有监视器。 我对该计划有以下问题:

1-节点可以自动连接到 cc2650吗?

2-如何 查看已连接节点的列表?

3-是否可以向 Android 应用程序发送或广播此列表?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当建立新连接时、GAP_LINK_established 事件会通知您。 您可以使用用于更新显示的相同 API (在本例中为 UART),例如 linkDB_NumActive()来显示活动连接的数量。

    您可以使用想要广播的任何自定义数据更新您的 ADV 数据。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要通过我的传感器标签查找到的设备的相关信息。 我想知道我的传感器标签识别了哪些设备。 似乎我应该使用 GAP_DEVICE_INFO_EVENT、但仅在其中定义了"deviceInfo.addr"和"deviceInfo.addrType"。 如何定义以显示器件名称、如何在 advertData 中进行广播?