This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XB-BT-SP:RFCOMM 端口打开速度非常慢

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/629913/cc256xb-bt-sp-rfcomm-ports-open-very-slow

器件型号:CC256XB-BT-SP

我们开发了一个 USB 记忆棒来连接一些蓝牙设备。

我通过 SPP_Open_Remote_Port 连接器件。

问题是、打开的进程需要350毫秒到5000毫秒的时间才能正常工作。

350毫秒没有问题,5000毫秒没有问题!

我不明白为什么开延迟如此不同。

当我们之前操作另一个 SPP 端口时、时间似乎会增加。

我使用最后一个堆栈:

http://www.ti.com/tool/CC256XM4BTBLESW

我们使用 LM4F232连接 CC256XB。

我开始使用 SPP-Demo 进行开发。

请帮助!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用安全性。

    CAS I 关闭所有安全参数以使其更快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将设备更改为其他设备、因为这可能是一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    当在两个蓝牙器件之间建立配置文件(即 SPP)级别连接时、在不同协议级别有一个明确定义的(在蓝牙规范中)连接过程。 它是蓝牙协议的一部分。 根据蓝牙规范、仅链路管理器级连接最多需要5.12ms。 因此、您看到的时间处于预期范围内。 请注意、这不仅仅是设置任何安全参数的问题。

    此致、
    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vihang

    但有时 (过多次)我们无法打开 SPP-Port

    5秒或更长时间后、它返回 etPort_Open_Confirmation 的错误1。

    (SPP_Event_Data->Event_Data.SPP_Open_Port_Confirmation_Data->PortOpenStatus = 1)

    这种情况的原因是什么

    谢谢

    Ronald