This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BT 4.2认证

Guru**** 2941100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/629878/cc2564moda-bt-4-2-certification

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564C

团队、  

我们是否会将 CC2564MODA 模块迁移到4.2认证?

谢谢

Viktorija

我会尽量避免开会、而是打电话。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    CC2564MODA 基于 CC2564B IC。 它符合蓝牙4.1标准。

    我们拥有符合蓝牙4.2标准的全新 CC2564C 控制器(IC)。 目前、没有计划使用 CC2564C (v4.2)制作 TI 模块。 如果需要集成模块以及蓝牙4.2合规性、则该解决方案可能是非 TI 模块、其中包含 CC2564C IC。 有关此类第三方模块的更多信息、请直接联系 BU。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。