Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650RC, CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650RC、
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我一直使用 CC2640 Launchpad 连接到 CC2650RC 遥控器。 它一直在成功地工作。 最近、我们将2640移到了定制板上、无法再连接到遥控器! 控制这两个器件的代码基本上是相同的。 对2640代码进行了一些小改动、以考虑引脚变化。
现在、典型的粘接尝试如下所示:
- 2640找到遥控器并进行连接。 它会获得 GAP_DEVICE_LINK_established 事件
- 2640等待 GAP_LINK_PARAM_UPDATE 事件。 通常、它会立即获取该值。 相反、它会等待几秒钟、并且永远不会收到它。
- 2640最终会终止连接。
我已附上 Ellisys 蓝牙监听器的典型捕获图片。 您可以看到 SMP 配对请求已发送到 RC、但未收到响应。 我认为差距参数可能存在一些问题、但无法弄清这是什么。
我有 RC 源代码、但目前无法构建/调试它。
有关此问题的任何想法都将大有帮助! 请告诉我您希望我提供什么信息。
Sam