This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:源自24MHz 的低频

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1182353/cc2640r2l-deriving-low-frequency-from-24mhz

器件型号:CC2640R2L

您好!

我已经尝试将24MHz 外部振荡器设置为低频振荡器的源、但没有成功。

我已经添加了 define   #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION   0x0 、但是我设置的时钟没有触发。

当我使用 define  #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3时 、这意味着低频振荡器由 RC 滤波器生成-它起作用了。

为了使 HF 晶振能够被用作 LF 源、我还需要添加其它东西吗?

我使用的是 SDK 5.30.0.03。

谢谢、

Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    请参阅 CCFG CPU 域寄存器说明中的 SCLK_LF_OPTION 0x00设置、特别是"使用此时钟源时不支持待机功耗模式"。  请确保您的应用保持空闲/活动状态且不会进入低功耗状态。

    此致、
    Ryan