This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:深度睡眠问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/628807/cc2564-deep-sleep-issue

器件型号:CC2564

客户 遇到 CC2564问题(不是 CC2564B 或 C)。   在启用深度睡眠模式的情况下、对讲机可能会在长时间空闲期间(几小时–几天)锁定。  

 

1) 1)此芯片组上的深度睡眠或长时间空闲后 UART 通信丢失是否存在任何已知问题?

 

2) 2)它们 运行的是固件版本2.14。  这是最新的吗?

 

3) 3) Logger 工具是否有助于检查深度睡眠模式问题?

 

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    1) 1)据我所知、长时间深度睡眠后丢失 UART 通信不会有任何问题。

    2)是、2.14应为 CC2564的最新版本

    3) 3)通过 Logger 捕获固件日志肯定会让我们更深入地了解该问题以及在更低层面发生的情况。