This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 VDDS 由电池直接供电

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624976/cc2650-cc2650-vdds-supply-direct-by-battery

器件型号:CC2650

大家好、

我们使用的是 CC2650F128RGZ、在该器件中、我可以看到有很多 VDDS 引脚。 我计划为 CC2650提供3.3V 稳压电源、还想使用 CC2650的内部电池监控功能。

但为此,我们需要在  VDDS 引脚上连接直接电池电压,所以您能为我的应用提供指导吗?我们应该在 VDDS 的哪个引脚上提供电池电压和固定3.3V?

或者我们不能同时执行这两项操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    我们建议您严格遵守参考设计和数据表要求。 具体而言、在后者中、"在外部稳压器模式下、VDDS2和 VDDS3必须与 VDDS"处于相同的电位。 也许您可以参考此帖子、使用 ADC 测量模拟功能引脚上的电池电压:
    e2e.ti.com/.../623988

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、JXS

    我应该遵循哪一个参考? 我没有从数据表和任何参考设计中获得准确的答案、因此我在这里提出了要求。
    此外、建议的帖子对我来说也不有用。 我不想由 ADC 通过分压器使用。 不必要的电流将流经分压器。
    我想,你没有得到我的问题,我将再次阐述。
    我想通过 VDD 引脚监控电池电压、但我还想在 CC2650中提供稳压 IO 电压、为此我想使用3.3V 稳压电源。
    因此、为了保持这两个选项、我应该使用直接电池电压连接 VDD 的哪个引脚、应该使用3.3V 连接哪个 VDD 引脚?
    注意:这里的电池电压将在2.2V 至3V 之间变化、对于稳压3.3V、我使用的是升压转换器。
    现在、我希望一切都很清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    电池监控器连接到 VDDS 引脚、该引脚也是器件的主电源引脚。 VDDS2和 VDDS3可连接到与 VDDS 不同的电压、但只有当您需要 IO 电压处于特定电压时、这才有意义。

    为什么不直接使用电池运行整个 CC2650?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    我对需要3.3V GPIO 电平的 LCD IO 电压有限制。  因此、我希望使用3.3V 电压运行这些 GPIO、并且还希望通过直接连接电池来检查电池电压。

    根据下面的数据表、是 GPIO 的供电电压列表。

    VDDS… DIO23-30、复位#

    VDDS2... DIO 0-11

    VDDS3... DIO 12-22、JTAG

    因此、我想在 VDDS 上连接电池电压、在 VDDS2和 VDDS3上连接固定的稳压电压。 如果 DIO23~30 GPIO 电压会随电池电压变化、我就不会有问题。

    如果我们将在 VDDS 引脚上施加直接电池电压、那么我们是否可以使用该引脚上的电池监控器功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    可以了。 将电池电压应用到 VDDS 将允许您使用内部电池监控器。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的确认。
    我的另一个查询是:
    我计划在 VDDS2和 VDDS3不进行任何活动时保持断电状态、以节省功耗、并且 VDDS 将始终处于通电状态、因为它直接连接到电池。
    那么、我们可以这样做、还是不能关闭 VDDS2和 VDDS3? 如果是、我们可以保持 VDDS2和 VDDS3断电、那么 CC2650是否可以在引脚边缘从 VDDS 相关 GPIO DIO23~30和 RESET#唤醒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    正在等待您的回复。 请尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以关闭 VDDS2和3电源、但节省的功耗微不足道。 即使这些域断电、CC2650仍可在 VDDS 提供的 IO 上通过引脚中断唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的响应和确认。 通过 VDDS 的相应引脚了解唤醒选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    由于 VDDS2和 VDDS3存在问题、我们还有另一个问题。

    就像我们将使 VDDS2和 VDDS3保持断电一样、这将像0V 一样、VDDS 将处于电池电压、因此 DIO_11的状态将是什么、DIO_11用作 UART 引导模式配置。
    我不确定 CC2650是否会将 DIO_11读取为低电平、CC2650是否会进入 UART 引导模式配置。 请确认。
    请注意:我没有在外部使用 DIO_11引脚、我保持此 NC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    请更新此小睡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您关闭 IO 段电源、则根本无法读取相关 IO。

    引导加载程序引脚可配置为其他引脚。